结果:找到"开源 蓝牙 心率监测 运动手环 电池电量检测 智能穿戴 开发教程",相关内容1000条
- 启明智显分享:SSD201/202开发环境搭建
- SSD201/202开发环境搭建1、下载源码,并将源码拷贝到linux目录下。2、安装交叉编译链(1)解压gcc-arm-8.2-2018.08-x86_64-arm-linux-gnueabihf.tar.gztar-xvfgcc-arm-8.2-2018.08-x86_64-arm-linux-gnueabihf.tar.gz-C.(2)配置环境vi~/.bashrc(3)修改环境变量在最末端添加:exportPHAT=/{项目路径}/gcc-arm-8.2-2018.08-x86_64-arm-linux-gnueabihf/bin:$PHAT(4)加载配置source~/.bashr...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SSD,开发环境,开发教程 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-12 10:43:00
- 【智能穿戴开发教程5】开源蓝牙心率防水运动手环-OLED屏幕显示
- 开源蓝牙心率防水运动手环——疯壳·智能穿戴开发系列OLED屏幕显示Lcd屏幕显示1相关简介本次Lcd屏幕显示是采用SSD1306。SSD1306是一个单片CMOSOLED/PLED驱动芯片可以驱动有机/聚合发光二级管点阵图形显示系统。有128segments和64Commons组成。该芯片专为共阴极OLED面板设计。SSD1306中嵌入了对比度控制器、显示RAM和晶振,并因此减少了外部器件和功耗。有256级亮度控制。数据/命令的发送有三种接口可选择:6800/8000串口,I2C接口或SPI接口。我们本次就是使用软件模拟I2C接口控制LCD屏幕。2硬件设计下图是我们的LCD屏幕的接口,这里使...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 蓝牙 心率监测 运动手环 OLED 屏幕显示 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-09-05 15:04:00
- 【智能穿戴开发教程4】开源蓝牙心率防水运动手环-电池电量检测
- 蓝牙心率防水运动手环——疯壳·智能穿戴开发系列电池电量检测1ADC简介ADC(Analog-to-DigitalConverter),模/数转换器或者模数转换器,是指将连续变化的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。我们DA14580集成一个高速超低功耗的10位通用模数转换器。可以工作于单端模式也可以工作于差分模式。ADC模块有一个1.2V的电压校准器,作为满量程的参考电压。该ADC模块是10位动态模数转换,转换时间为65ns;最大的采样率为3.3MHz;超低功耗(在100KHz的采样速率下典型供电电流为5uA);有单端与差分两个输入比例;有4个单端或者2个差分输入通道;电池检测功能;斩波器功...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 蓝牙 心率监测 运动手环 电池电量检测 智能穿戴 开发教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-09-05 11:44:00
- 【智能穿戴开发教程3】开源蓝牙心率防水运动手环-外部Flash读写
- 开源蓝牙心率防水运动手环——疯壳·智能穿戴开发系列外部Flash读写1SPI+简介本节中,我们将使用DA14580自带的SPI+来进行对外部Flash的读写操作。SPI(SerialPeripheralinterface),串行外围设备接口,是是Motorola首先在其MC68HCXX系列处理器上定义的。SPI接口主要应用在EEPROM、FLASH、实时时钟、AD转换器,还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。该接口一般使用4条线:串行时钟线(SCLK)、主机输入/从机输出数据线MISO、主机输出/从机输入数据线MOSI和低电平有效的从机选择线NSS。我们DA14580的这个SPI+接口支持...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 蓝牙 心率监测 运动手环 外部FLASH读写 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-09-02 17:42:00
- 【智能穿戴开发教程2】开源蓝牙心率防水运动手环-开发环境搭建
- 开源蓝牙心率防水运动手环——疯壳·智能穿戴开发系列开发环境搭建本节开发环境搭建主要讲解KEIL、JlinK驱动、SmartSnippets、USB转串驱动的安装。。KeilMDK是基于ARM的微控制器最全面的软件开发解决方案,并且包含了需要创建、建立和调试嵌入式应用的所有组件。大家可以通过http://www2.keil.com/mdk5/525下载目前最新的MDKv5.25,安装Keil。当然,也可以通过我们所提供的资料包安装。这里以我们资料包中的MDK5为例。(1)运行mdk511a,点击Next。图1(2)勾上IagreetoallthetermsoftheprecedingLicen...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 蓝牙 心率监测 运动手环 开发环境搭建 智能穿戴 教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-09-02 16:36:00
- 【智能穿戴开发教程1】开源蓝牙心率防水运动手环-套件检测教程
- 疯壳·开源蓝牙心率防水运动手环套件检测教程内容简介本文档主要介绍在如何验证蓝牙心率防水运动手环套件正常,包括具体线路连接,实验现象验证。具体分为以下几个步奏。1、将Jlink与手环主板相连接手环主板的Jlink调试口如下图所示。图1Jlink口的4根线从上到下分别是:3.3v、GND、SWD和SWC。将Jlink调试口的4根线与Jlink的排针一一对应相连接。Jlink的图片如下图,从左到右分别是SWC、SWD、GND、3.3V和5V。(Jlink上面也有标志)图22、下载测试代码(1)按照文档《开发环境搭建》安装SmartSnippets,创建工程。(2)打开SmartSnippets。图...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 蓝牙 心率监测 运动手环 套件检测 智能穿戴 开发教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-09-02 13:59:00
- 【ARM开发教程1】ARM功能手机-开发板上电教程
- ARM功能手机——疯壳·开发板系列开发板上电教程图1硬件连接做完全部的实验,需要有以下模块∶WT手机开发板(手机主控底板+手机电容屏模块+FPC30P排线+GSM天线);200W摄像头模组;心率体温模块;NFC模块(带卡片);WT_手环开发板;3.7V锂电池;MicroUSB数据线;耳机;TF卡;SIM卡;杜邦线;这里我们就以完整的实验为例来进行硬件连接,首先通过FPC30P排线连接屏幕模块背面的J1和主控底板的J4,如下图所示∶图2通过杜邦线连接心率体温模块,主控底板上使用到J9与J10引脚,与心率体温模块的引脚一一对应,分别为∶Output->SPIMOSIIJ10)、POWER-...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ARM 功能手机 开发板 上电 教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-26 15:28:00
- 电池测试仪开发软件
- 找电池测试仪开发,要求设计电池综合测试仪的整体软件,包括上位机.设计仪器测试的功能有电压测试内阻测试充电测试放电测试过电流保护测试短路测试等,有相关开发经验的联系
- 所属专栏: 项目外包 标签: 电池测试仪开发软件 发帖人:musheng 发帖时间:2021-07-29 15:49:00
- 承接穿戴式手环、手表软硬件设计
- 承接穿戴式手环、手表软硬件设计。有相关意向的产品开发需求可进一步沟通。邮件:liengzcin8@163.com
- 所属专栏: 项目外包 标签: 穿戴式手环 智能手表 运动手表 发帖人:liengzcin8 发帖时间:2019-09-12 16:55:00
返回